DOCA0270DE-01

Insel ausschalten

Verwenden Sie den Befehl „Insel ausschalten“, um alle Lasten auf des TeSys island zu deaktivieren, damit das System für Wartungszwecke verwendet werden kann.

  1. Klicken Sie auf das Symbol „Bedientafel“.

  2. Klicken Sie auf „Insel ausschalten“.

Das TeSys island wird in den Zustand „Geringfügiges Ereignis“ versetzt. Die rote MS-LED am Buskoppler leuchtet auf (nur TPRBCEIP). Alle Ausgänge auf der Insel werden geöffnet. Die Verbindung zur SPS bleibt erhalten. Die OMT-Verbindung bleibt ebenfalls aktiv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?