DOCA0270FR-01

Éteindre l’îlot.

Exécutez la commande « Éteindre îlot » pour couper toutes les charges sur l’îlot TeSys island , afin que le système puisse être utilisé à des fins de maintenance.

  1. Cliquez sur l’icône Panneau de contrôle.

  2. Cliquez sur Éteindre îlot.

L’îlot TeSys island est placé à l’état d’événement mineur. Le voyant MS rouge s’allume sur le coupleur de bus (TPRBCEIP uniquement). Toutes les sorties de l’îlot sont ouvertes. La connexion à l’automate reste en place. La connexion OMT reste également active.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?