DOCA0270PTBR-01

Desconectar ilha

Execute o comando Desconectar ilha para desligar todas as cargas na TeSys island para que o sistema possa ser usado para fins de manutenção.

  1. Clique no ícone do Painel de controle.

  2. Clique em Desconectar ilha.

A TeSys island é colocada em estado de evento menor. O LED MS vermelho acende na interface de rede (apenas no TPRBCEIP). Todas as saídas da ilha são abertas. A conexão com o PLC permanece ativa. A conexão com a OMT também permanece ativa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?