DOCA0270DE-01

Testmodus

Im Testmodus können Sie mit dem OMT (Betriebs- und Wartungs-Tool) die Leistungs- und Digital-E/A-Module direkt steuern. Sie können im Vor-Betriebszustand sowie im Betriebszustand in den Testmodus wechseln und den Testmodus wieder verlassen. Im Testmodus ist der System-avatar der einzige TeSys avatar, der aktiviert ist.

HINWEIS: Nach Abschluss der Aktivitäten im Testmodus müssen Sie den Testmodus manuell beenden, um die Insel wieder in den Betriebszustand zu versetzen.

So wechseln Sie in den Testmodus:

  1. Klicken Sie unter „Testbefehl“ auf den Befehl „Schließen“ oder „Öffnen“.

  2. Klicken Sie in der angezeigten Bestätigungsmeldung auf „OK“, um den Testbefehl auszuführen. Dadurch wird der Schütz oder der Geräteeingang geschlossen bzw. geöffnet.

    Bestätigung für Ausführung des Testbefehls

  • Sie können auf ein beliebiges Gerät in der Insel-Topologie klicken und einen Testbefehl ausführen.

  • Wenn Sie alle Geräte getestet haben, müssen Sie den Testmodus manuell beenden.

HINWEIS: Informationen zum Beenden des Testmodus finden Sie unter Testmodus beenden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?