DOCA0270FR-01

Mode Test

En mode test, l’outil d’exploitation et de maintenance OMT (Operation and Maintenance Tool) peut contrôler directement les modules d’alimentation et les modules d’E/S numériques. Vous pouvez passer en mode test et le quitter à partir des états pré-opérationnel et opérationnel. En mode test, le seul TeSys avatar activé est l’avatar système.

NOTE: Après avoir terminé vos activités en mode test, vous devez quitter manuellement le mode test pour remettre l’îlot à l’état opérationnel.

Pour passer en mode test :

  1. Sous « Commande de test », cliquez sur Fermer ou sur Ouvrir.

  2. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation qui s’affiche pour exécuter la commande de test. Cela a pour effet de fermer ou d’ouvrir le contacteur ou l’entrée de l’équipement.

    Confirmation d’exécution de la commande de test

  • Vous pouvez cliquer sur un équipement dans la topologie de l’îlot et exécuter une commande de test.

  • Après avoir testé tous les équipements, vous devez quitter manuellement le mode test.

NOTE: Pour quitter le mode test, voir Quitter le mode test.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?