DOCA0270PTBR-01

Modo de teste

No Modo de teste, a Ferramenta de operação e manutenção (OMT) pode controlar diretamente os módulos de potência e os módulos de E/S digital. É possível entrar e sair do Modo de teste durante os estados pré-operacional e operacional. No Modo de teste, o único TeSys avatar ativado é o avatar do Sistema.

NOTA: Depois de concluir as atividades do Modo de teste, é preciso sair dele manualmente para retornar a ilha ao estado operacional.

Para entrar no Modo de teste:

  1. Em Comando de teste, clique no comando Fechar ou Abrir.

  2. Clique em OK na janela pop-up de confirmação para executar o Comando de teste. Isso fecha ou abre o contator ou a entrada do dispositivo.

    Confirmação de execução do Comando de teste

  • Clique em qualquer dispositivo na topologia da ilha e realize um comando de teste.

  • Depois de testar todos os dispositivos, será preciso sair manualmente do Modo de teste.

NOTA: Para sair do Modo de teste, consulte Sair de modo de teste.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?