Definizione avatar
TeSys avatars offrono funzioni pronte all'uso attraverso la logica predefinita e i dispositivi fisici associati. La logica dell'avatar viene eseguita nel bus coupler. Il bus coupler gestisce gli scambi di dati internamente all'interno di TeSys island e anche esternamente con il PLC.
Esistono quattro tipi di TeSys avatars :
Avatar di sistema
Rappresenta l'intera isola come sistema. L'avatar di sistema consente di impostare la configurazione di rete e calcola i dati di livello di TeSys island .
Avatar dispositivo
Rappresenta le funzioni eseguite dai contattori e moduli I/O.
Avatar di carico
Rappresenta le funzioni legate a carichi specifici (es. il motore avanti-indietro). Gli avatar di carico comprendono i moduli appropriati e le caratteristiche operative adatti al tipo di carico. Ad esempio, un avatar di un motore a due sensi di marcia comprende due moduli starter, accessori, logica di comando pre-programmata e pre-configurazione delle funzioni di protezione disponibili.
Norma (non SIL* Gli avatar di carico forniscono le funzioni seguenti:
-
Controllo locale
NOTA: il controllo locale è applicabile a tutti gli avatar di carico (tranne gli avatar PIM). -
Reset disinnesto locale (per consentire a un operatore di utilizzare un ingresso locale per attivare il reset disinnesto locale sul fronte di salita dell'ingresso. Quando l'ingresso passa da 0 a 1, il reset disinnesto dell'avatar viene eseguito)
NOTA: il reset disinnesto locale è applicabile a tutti gli avatar di carico (tranne gli avatar avatar PIM). -
Bypass (per consentire a un operatore di utilizzare un comando locale per bypassare temporaneamente una condizione di disinnesto e continuare a utilizzare l'avatar )
-
Monitoraggio variabile del processo
Avatar dell'applicazione
Rappresenta le funzioni relative ad applicazioni utente specifiche (es. una pompa o un trasportatore). Gli avatars dell'applicazione forniscono quanto segue:
-
Controllo locale
-
Reset disinnesto locale (per consentire a un operatore di utilizzare un ingresso locale per attivare il reset disinnesto locale sul fronte di salita dell'ingresso. Quando l'ingresso passa da 0 a 1, il reset disinnesto dell'avatar viene eseguito)
-
Bypass (per consentire a un operatore di utilizzare un comando locale per bypassare temporaneamente una condizione di disinnesto e continuare a utilizzare l'avatar )
-
Override modalità manuale (per consentire a un operatore di utilizzare un ingresso locale per eseguire l'override della modalità di controllo configurata e controllare l'avatar da una sorgente di comando locale)
-
Monitoraggio variabile del processo
Ad esempio, un avatar della pompa include quanto segue:
-
Un modulo starter
-
Uno o più moduli di I/O digitali per il controllo locale, il disinnesto locale e i contattori della variabile di processo (VP)
-
Logica di comando configurabile
-
Preconfigurazione del carico e delle funzioni elettriche
Gli ingressi VP ricevono valori analogici da sensori quali misuratore di pressione, misuratore di portata o misuratore di vibrazioni. I contattori VP ricevono segnali discreti dai contattori, quali un flussostato o un pressostato.
Il controllo operativo (comando In funzione e Stop) dell'avatar in modalità autonoma è configurabile per max. due ingressi VP o contattori VP. Sono incluse le impostazioni per la soglia e l'isteresi per gli ingressi analogici, e la logica positiva o negativa per gli ingressi sia analogici che digitali per l'avatar della pompa.
Gli avatars installati su TeSys island sono controllati dal bus coupler TeSys island . Ciascun avatar include una logica predefinita per la gestione dei moduli fisici, semplificando allo stesso tempo lo scambio di dati con i PLC tramite blocchi funzione. Gli Avatars includono la pre-configurazione delle funzioni di protezione disponibili.
Le informazioni accessibili tramite gli avatar includono quanto segue:
-
Dati di comando
-
Dati di diagnostica avanzata
-
Dati di gestione asset
-
Dati energia