DOCA0270IT-01

Override del funzionamento manuale

Il controllo operativo proviene da un modulo I/O digitale sull'avatar che esegue l'override della selezione della configurazione della modalità di controllo remoto o della modalità di controllo autonomo. Esso permette all'avatar di prendere il controllo operativo dal comando locale, come se fosse configurato per la modalità di controllo locale. Quando è attivato l'override modalità manuale, occorre soddisfare le condizioni di ingresso del comando VP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?