DOCA0270IT-01

Connessione a TeSys island mediante il software SoMove

Eseguire i passaggi indicati nella tabella seguente alla prima connessione a TeSys island con un PC su cui è in esecuzione il software SoMove e TeSys island DTM. Il software SoMove è un'applicazione Microsoft® Windows® basata sulla tecnologia aperta FDT/DTM. SoMove contiene i DTM per dispositivi diversi. TeSys island DTM consente la configurazione, il monitoraggio, il controllo e la personalizzazione delle funzioni di TeSys island .

NOTA: Utilizzare sempre la versione più recente di TeSys island DTM.

Collegarsi a TeSys island con il software SoMove

Passaggio

Azione

1

Controllare le spie LED sul bus coupler e verificare che l'alimentazione sia presente. Verificare che la spia LED PWR, che indica lo stato dell'alimentatore e del sistema, emetta una luce verde fissa e che il LED MS, che indica lo stato del bus coupler, emetta una luce verde lampeggiante.

2

Collegare un PC con il software SoMove e TeSys island DTM installato, alla porta di servizio sul bus coupler mediante un cavo RJ45.

3

Avviare il softwareSoMove sul PC.

4

Fare clic sul pulsante Connetti nella schermata Avvio per stabilire la comunicazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?