DOCA0270IT-01

Spegnimento dell'isola

Per diseccitare il bus coupler:

  1. Scollegare l'alimentazione upstream dell'isola rimuovendo la connessione a 24 V dal bus coupler.

  2. Verificare che i LED PWR sul bus coupler siano spenti.

Quando il bus coupler viene diseccitato, si verifica quanto segue:

  • Tutti i moduli di potenza (starter standard, starter SIL* e le interfaccia di potenza) e moduli I/O entrano nello stato di posizionamento di sicurezza del dispositivo:

  • Tutti i moduli sono diseccitati.

  • Tutti i contattori vengono impostati su aperto.

  • Tutte le uscite dai moduli I/O sono impostate su zero.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?