DOCA0270IT-01

Monitoraggio corrente

La funzione Monitoraggio corrente fornisce informazioni sulle corrente media e per fase a livello dell'avatar TeSys™. È anche in grado di rilevare la corrente massima registrata dall'ultimo ripristino, insieme a un timestamp associato. La corrente media è disponibile nel blocco funzione Controllo per ciascun Avatar, con informazioni aggiuntive nel blocco funzione Diagnostica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?