DOCA0270IT-01

Collegamento dell'alimentazione di rete

PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Utilizzare esclusivamente la tensione specificata quando si utilizza questa apparecchiatura ed eventuali prodotti associati.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Collegamento dell'alimentazione di rete

Fase

Azione

1

Leggere e comprendere le istruzioni in Precauzioni.

2

Collegare l'alimentazione di rete.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?