DOCA0270IT-01

Orientamento isola

TeSys island può essere montato orizzontalmente senza derating. TeSys island può anche essere montato verticalmente con un derating del 20%. La larghezza massima di TeSys island è 112,5 cm, misurata dall'angolo inferiore sinistro del bus coupler all'angolo destro dell'ultimo modulo su TeSys island . Vedere le figure seguenti.

  • Installazione orizzontale: il bus coupler (A) deve essere il componente posizionato più a sinistra su TeSys island .

  • Installazione verticale: il bus coupler (A) deve essere il componente posizionato più in basso su TeSys island .

Bus coupler nell'orientamento orizzontale

Bus coupler nell'orientamento verticale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?