DOCA0270IT-01

Installazione della barra di accoppiamento LAD9P3 (starter 9-38 A in avatar Y/D)

Gli accessori contenuti nel kit LAD9R1 insieme alla barra di accoppiamento LAD9P3 sono utilizzati per unire gli starter 9-38 A (dimensioni 1 e 2) adiacenti agli avatar a stella-triangolo (Y/D). Per installare gli accessori, seguire i passaggi indicati nelle tabelle seguenti e consultare Installazione della barra di accoppiamento LAD9P3.

Procedura di installazione di LAD9P3

Fase

Azione

1

Sullo starter che verrà installato a sinistra, rimuovere, con l'aiuto di un cacciavite a testa piatta, il piccolo pezzo di plastica vicino al centro dello starter sul lato destro. La copertura in plastica è nascosta sotto un'etichetta sul lato dello starter. Non rimuovere questa copertura in plastica sul lato sinistro dello starter.

Sullo starter che verrà installato a destra, rimuovere, con l'aiuto di un cacciavite a testa piatta, il piccolo pezzo di plastica vicino al centro dello starter sul lato sinistro. La copertura in plastica è nascosta sotto un'etichetta sul lato dello starter. Non rimuovere la copertura in plastica sul lato destro dello starter.

2

Installare l'interblocco meccanico LAD9V2 nell'apertura dello starter a sinistra. Quando il collegamento è completato, si percepisce uno scatto.

3

Fissare lo starter a destra all'interblocco meccanico. Quando il collegamento è completato, si percepisce uno scatto.

4

Fissare la graffa di montaggio sulla parte posteriore degli starter. Inserire la parte superiore della graffa sugli starter, quindi spingere verso il basso per fissare la parte inferiore della graffa in posizione.

5

Installare la barra di accoppiamento LAD9P3 sulla parte superiore dello starter di sinistra. Questo è lo starter a stella (Y).

6

Installare il collegamento inverso LAD9V6 nella parte inferiore degli starter.

Per separare gli starter e rimuovere gli accessori, seguire i passaggi indicati nelle tabelle seguenti e consultare Installazione della barra di accoppiamento LAD9P3.

Procedura di rimozione di LAD9P3

Fase

Azione

1

Se i cavi piatti sono stati collegati, scollegare i cavi dai moduli prima di rimuovere gli accessori.

2

Allentare completamente le viti sui terminali degli starter.

3

Rimuovere il collegamento inverso dalla parte inferiore degli starter.

4

Rimuovere la barra di accoppiamento dalla parte superiore sinistra degli starter.

5

Rimuovere la graffa di montaggio sulla parte posteriore degli starter.

6

Con un cacciavite a testa piatta, separare i due starter.

7

Con un cacciavite a testa piatta, rimuovere l'interblocco meccanico dagli starter.

Installazione della barra di accoppiamento LAD9P3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?