DOCA0270IT-01

Modalità test

In modalità Test, è possibile controllare direttamente i moduli di alimentazione e i moduli I/O digitali dall'OMT. È possibile entrare e uscire dalla modalità Test negli stati pre-operativi e operativi. In modalità Test, l'unico TeSys avatar attivo è l'avatar di sistema.

NOTA: Una volta completate le attività nella modalità Test, uscire manualmente dalla modalità Test per ripristinare lo stato operativo nell'isola.

Per accedere alla modalità Test:

  1. Nel comando Test, fare clic sul comando Chiudi o Apri.

  2. Fare clic su OK nella finestra a comparsa di conferma per eseguire il comando Test. L'operazione chiude o apre il contattore o l'ingresso del dispositivo.

    Conferma dell'esecuzione del comando di test

  • È possibile fare clic su un dispositivo nella topologia dell'isola per eseguire un comando di test.

  • Dopo aver testato tutti i dispositivi, uscire manualmente dalla modalità Test.

NOTA: Per uscire dalla modalità Test, vedere Esci da modalità Test.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?