DOCA0270IT-01

Sovracorrente

I TeSys avatars per cui è abilitato l'allarme di sovracorrente inviano un allarme di sovracorrente se la corrente di fase massima supera il livello di allarme di sovracorrente con il motore in stato Esecuzione.

I Avatars con disinnesto sovracorrente abilitato segnalano uno disinnesto sovracorrente se la corrente di fase max supera il livello disinnesto sovracorrente nello stato Funzionamento del motore per un periodo di tempo superiore al ritardo disinnesto sovracorrente.

Disinnesto e allarme sovracorrente

I1

Corrente monofase

I2

Corrente bifase

I3

Corrente trifase

A

Imax

B

Imax ≥ Livello allarme sovracorrente

C

Imax ≥ Livello disinnesto sovracorrente

D

Stato funzionamento

E

Allarme sovracorrente

F

Disinnesto sovracorrente

T

Ritardo disinnesto sovracorrente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?