DOCA0270IT-01

Unità

Per modificare le unità di misura visualizzate in OMT, procedere come segue:

  1. Nella finestra PREFERENZE UTENTE fare clic su UNITÀ.

  2. Modificare le impostazioni secondo necessità. Per maggiori informazioni sulle impostazioni, fare riferimento alla tabella seguente.

    Impostazioni di OMT per le unità di misura

    Unità

    Opzioni

    Impatti

    Potenza motore

    kW, hp

    • Potenza attiva totale istantanea

    • Potenza attiva totale max

    Temperatura

    °C, °F

    • Grafico surriscaldamento motore: stato disinnesto

    • Opzioni surriscaldamento motore: impostazioni di protezione termica

    Data

    gg/mm/aaaa, mm/gg/aaaa

    • Visualizzazione ora banner

    • Visualizzazioni registri

    • Registri di disinnesto

    • Valori di data e ora per il monitoraggio di energia, alimentazione e tensione

  3. Fare clic su Salva.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?