Considerazioni termiche
Le tabelle seguenti contengono i valori termici massimi per la progettazione del sistema di raffreddamento di TeSys island . I valori presuppongono la tensione del bus massima, la tensione massima sul lato campo e le correnti di carico massime. I valori tipici sono generalmente più bassi.
Valori di dissipazione del calore massimi: Interfacce di potenza e starter
|
Tipo modulo |
Codice di riferimento |
Dissipazione del calore massima a
AC3 |
Dissipazione del calore massima a AC1 |
|---|---|---|---|
|
Starter standard |
TPRST009 |
3,5 |
5,1 |
|
TPRST025 |
6,6 |
8,3 |
|
|
TPRST038 |
11,8 |
12,8 |
|
|
TPRST065 |
20,3 |
30,5 |
|
|
TPRST080 |
30,5 |
30,5 |
|
|
SIL* Starter |
TPRSS009 |
3,5 |
5,1 |
|
TPRSS025 |
6,6 |
8,3 |
|
|
TPRSS038 |
11,8 |
12,8 |
|
|
TPRSS065 |
20,3 |
30,5 |
|
|
TPRSS080 |
30,5 |
30,5 |
|
|
Interfacce di potenza |
TPRPM009 |
0,6 |
1,3 |
|
TPRPM038 |
0,9 |
1,0 |
|
|
TPRPM080 |
2,3 |
2,3 |
Valori di dissipazione del calore massimi: bus coupler, modulo interfaccia SIL, modulo interfaccia di tensione, e moduli I/O
|
Tipo modulo |
Codice di riferimento |
Dissipazione del calore massima |
|---|---|---|
|
Bus coupler |
TPRBCEIP |
5,00 |
|
TPRBCPFN |
5,00 |
|
|
TPRBCPFB |
5,00 |
|
|
Modulo di interfaccia SIL |
TPRSM001 |
1,25 |
|
Modulo di interfaccia della tensione |
TPRVM001 |
0,20 |
|
Modulo I/O digitale |
TPRDG4X2 |
1,20 |
|
Modulo I/O analogico |
TPRAN2X1 |
1,70 |