DOCA0270IT-01

Funzionalità di bypass

La funzionalità di bypass è inclusa con determinati avatar di carico e dell'applicazione. Questa funzionalità consente all'utente di bypassare manualmente gli spostamenti dell'avatar rilevati e di continuare il funzionamento. Il contattore di bypass è collegato ad una porta su un modulo di I/O digitale che è incluso come parte dell'avatar. Quando il contattore di bypass è impostato su On, la funzione di Bypass bypassa ogni sgancio rilevato fino a quando l'utente non riporta il contattore su Off.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?