DOCA0270IT-01

Controllo dell'installazione

Dopo aver installato tutti i moduli di TeSys island sulla guida DIN, controllare, mediante la topologia di TeSys island , che ciascun modulo si trovi nella posizione corretta e controllare la sequenza su TeSys island . Se uno dei moduli è posizionato in modo errato su TeSys island , rimuovere i moduli dalla guida DIN e installarli nella posizione corretta seguendo le procedure di installazione.

Dopo aver controllato che i moduli si trovino nella posizione corretta, installare una morsettiera terminale di tipo ABB8P35 o equivalente (A)

  • a sinistra del bus coupler e a destra dell'ultimo modulo sull'isola in caso di installazione di TeSys island orizzontalmente o

  • sotto il bus coupler e sopra l'ultimo modulo su TeSys island in caso di installazione di TeSys island in verticale.

I morsetti terminali consentono di ridurre al minimo il movimento e migliorano la tenuta agli urti e le caratteristiche di vibrazione di TeSys island .

Morsetto terminale nell'orientamento orizzontale

Morsetto terminale nell'orientamento verticale

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?