DOCA0270IT-01

Specifiche modulo I/O digitale

Specifiche ingresso modulo I/O digitale

Canale

Ingressi

Alimentazione nominale

24 V CC

Tipo di ingresso

Tipo 1 (IEC/EN/UL/CSA 61131-2)

Tensione di ingresso nominale

24 V CC

Lunghezza cavo, massima

30 m

Specifiche uscita modulo I/O digitale

Canale

Ingressi

Tensione di uscita nominale

24 V CC

Corrente di uscita nominale

0,5 A, resistiva

Lunghezza cavo, massima

30 m

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?