DOCA0270IT-01

Bus coupler con moduli I/O e moduli interfaccia di tensione

NOTA: I bus coupler TPRBCEIP e TPRBCPFN sono dotati di tre porte RJ45 ciascuno. Il bus coupler TPRBCPFB è dotato di una sola porta RJ45.

Cablaggio

Legenda

BC

Bus coupler (TPRBCEIP)

AIOM

Modulo I/O analogico

DIOM

Modulo I/O digitale

VIM

Modulo di interfaccia della tensione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?