DOCA0270IT-01

Configurazione dei parametri dell'isola

Le impostazioni possono essere configurate per gli avatar del sistema, del carico e del dispositivo per abilitare il monitoraggio dell'energia e personalizzare le impostazioni dell'avatar. Consultare la guida online DTM di TeSys™ island per assistenza nella scelta delle impostazioni. Premere F1 quando si utilizza lo strumento per richiedere assistenza.

Se il DTM visualizza il messaggio "Il sistema configurato mediante Modbus/TCP potrebbe causare una mancanza di coerenza di dati per un ingresso blocco di funzione.  Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di installazione. "Quindi, è possibile accedere a un dato di ingressi del blocco di funzione mediante varie letture PLC Modbus/TCP PLC e il dato potrebbe essere visualizzato in modo errato nei blocchi di funzione. Utilizzare EtherNet/IP per assicurare la coerenza dei dati.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?