DOCA0270IT-01

Contatori allarme e disinnesto

Le funzioni di protezione aumentano i contatori degli eventi di allarme e disinnesto, sia a livello di TeSys avatar, in generale, a livello di TeSys island . I contatori possono essere azzerati a richiesta.

Le tabelle seguenti descrivono il comportamento del contatore.

Ingressi contatore

Ingressi

Descrizione

Reset contatore allarme

Azzera tutti i contatori degli allarmi (vedere la tabella seguente).

Reset contatore disinnesto

Azzera tutti i contatori dei disinnesti (vedere la tabella seguente). Tutti gli avatars archiviano gli ultimi cinque record disinnesti, ciascun dei quali contiene il timestamp e la causa del disinnesto.

Elenco dei contatori allarmi

Uscite

Descrizione

Conteggio allarmi sovraccarico termico

Aumenta quando viene attivato un singolo allarme. Reset con reset contatore allarme

Conteggio allarmi blocco

Conteggio allarmi sottocorrente

Conteggio allarmi sovracorrente

Conteggio allarmi squilibrio fase corrente

Conteggio allarmi corrente di terra

Conteggio tutti gli allarmi

Aumenta quando viene attivato un allarme di protezione qualsiasi. Reset con reset contatore allarme.

Elenco dei contatori disinnesti

Uscite

Descrizione

Conteggio disinnesti sovraccarico termico

Aumenta quando viene attivato un singolo disinnesto. Reset con reset contatore disinnesto

Conteggio disinnesti blocco

Conteggio disinnesti sottocorrente

Conteggio disinnesti avviamento prolungato

Conteggio disinnesti sovracorrente

Conteggio disinnesti stallo

Conteggio disinnesti squilibrio fase corrente

Conteggio disinnesti configurazione di fase

Conteggio disinnesti rilevamento corrente di terra

Conteggio disinnesti inversione fase di corrente

Conteggio disinnesti perdita fase corrente

Conteggio di tutti i disinnesti

Aumenta quando viene attivato un disinnesto di protezione qualsiasi. Reset con reset contatore disinnesti

Record degli ultimi cinque disinnesti

Uscite

Descrizione

Registro record disinnesto 1 (più recente)

Registri First In First Out senza reset

Registro record disinnesto 2

Registro record disinnesto 3

Registro record disinnesto 4

Registro record disinnesto 5 (meno recente)

Elenco contatori Auto-Reset

Uscite

Descrizione

Protezione termica
Conteggio tentativi auto-reset

Fornisce il numero di tentativi di auto-reset per le funzioni di protezione termica. In caso di assenza di disinnesti entro un minuto dopo un tentativo, l'avvio viene considerato completato e il conteggio tentativi di auto-reset viene azzerato.

Protezione elettrica
Conteggio tentativi auto-reset

Fornisce il numero di tentativi di auto-reset per le funzioni di protezione elettrica. In caso di assenza di disinnesti entro un minuto dopo un tentativo, l'avvio viene considerato completato e il conteggio tentativi di auto-reset viene azzerato.

Protezione carico
Conteggio tentativi auto-reset

Fornisce il numero di tentativi di auto-reset per le funzioni di protezione carico. In caso di assenza di disinnesti entro un minuto dopo un tentativo, l'avvio viene considerato completato e il conteggio tentativi di auto-reset viene azzerato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?