DOCA0270IT-01

Eventi di interruzione dell'alimentazione

TeSys island registra i seguenti eventi di interruzione dell'alimentazione:

  • TeSys island registra gli eventi di interruzione dell'alimentazione, con una definizione dettagliata dell'evento nelle specifiche del bus coupler.

  • Tensione di alimentazione insufficiente: quando questo evento si verifica, tutti i moduli in TeSys island non riceveranno alimentazione tranne il modulo bus coupler. Questo evento si verifica quando la tensione di alimentazione è inferiore a 20,7 V.

  • Alimentazione insufficiente agli starter al comando di chiusura.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?