DOCA0270IT-01

Verifica del cablaggio del sistema

Dopo aver configurato tutti i parametri richiesti e opzionali e testato la funzionalità dei dispositivi di potenza, controllare il cablaggio del sistema, che può includere:

  • Cablaggio di alimentazione (vedere la tabella seguente)

  • Collegamenti del bus coupler (vedere la tabella seguente)

  • Cablaggio I/O

  • Cablaggio modulo interfaccia SIL *

  • Cablaggio modulo interfaccia di tensione

Seguire i passaggi indicati nella tabella seguente per controllare il cablaggio di alimentazione.

Verifica del cablaggio di alimentazione

Passaggio

Azione

1

Controllare visivamente che il cablaggio dell'alimentazione corrisponda al disegno raffigurato sullo schema.

2

Cercare eventuali disinnesti o notifiche rilevati nel riquadro OMT o DTM.

Verifica dei collegamenti del bus coupler

Passaggio

Azione

1

Controllare che i collegamenti del bus di campo siano in sede.

2

Controllare che i collegamenti dell'alimentazione a 24 V siano saldamente in sede.

3

Controllare che i cavi piatti dal bus coupler a tutti i moduli siano saldamente in sede.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?