DOCA0270IT-01

Ripristino dalla modalità degradata

È possibile abilitare l'opzione di reset automatico della modalità degradata nel DTM di TeSys island. Se Abilita auto-reset modalità degradata è impostato su , TeSys island esce dalla modalità degradata una volta ripristinata la comunicazione.

Se l'opzione Abilita Auto-Reset modalità degradata è impostata su No, è necessario eseguire un comando di riavvio del sistema o uno spegnimento/riaccensione per uscire dalla modalità degradata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?