DOCA0270IT-01

Formato del registro audit

  • TeSys island elabora il timestamp nel registro audit usando il seguente formato:

    AAAA-MM-GGThh:mm:ss.mmm

    Esempio: 2018-01-02T15:02:59.980

  • TeSys island elabora l'origine nel registro audit usando il seguente formato con i valori validi definiti come di seguito:

    <<indirizzo IP di origine>>,<<tipo di strumento>>,<<nome utente>>

NOTA: Se l'indirizzo IP di origine non è noto, viene sostituito con un trattino (-).

I valori validi per il <<tipo dello strumento>> sono:

  • DTM

  • OMT

  • altro

I valori validi per <<nome utente>> sono:

  • il nome utente per il tipo di strumento OMT

  • un trattino (-) per il DTM e il tipo di strumento altro

Esempi:

  • 192.168.100.1,OMT,Bob

  • 192.168.0.1,DTM,-

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?