DOCA0270IT-01

Configurazione fase

La funzione Configurazione fase si applica solo agli avatar TeSys™ monofase. In un sistema monofase, questa funzione è abilitata automaticamente. Attiva uno sgancio configurazione fase se la corrente nella fase due è superiore al 50% lr FLA per più di 1 s.

NOTA: La protezione configurazione fase non si applica al funzionamento trifase.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?