Ingressi comando VP
Gli ingressi di comando VP consentono di selezionare quanto segue:
-
Una fonte di ingresso di comando VP (ingresso VP, contattore VP) dagli ingressi VP configurati e contattori per l'avatar
-
Logica di comando VP (positiva, negativa) di ciascuna fonte di input che determina come funzionamento della pompa
Gli ingressi di comando VP configurati con una fonte di ingresso VP analogica presentano anche una percentuale di isteresi di comando VP configurabile che può essere impostata.
Ad esempio, se il livello di ingresso di comando è impostato su 10 °C con un'isteresi di comando VP del 10% si verificherebbe un cambiamento nel comando della pompa:
-
Quando si superano i 9 °C nel senso della temperatura decrescente
-
Quando si superano gli 11 °C nel senso della temperatura crescente.
Se l'impostazione dell'isteresi di comando VP per un ingresso di comando VP viene aggiornata mentre il sistema è in funzione, per evitare comportamenti imprevisti, lo stato dell'ingresso di comando VP non cambia immediatamente. L'ingresso di comando VP cambia stato quando il valore di ingresso supera la soglia aggiornata nella direzione appropriata.
L'impostazione configurabile della logica di comando VP per la logica positiva e negativa per gli ingressi di comando VP è la seguente:
-
Logica positiva: l'ingresso di controllo VP fornisce un comando di marcia all'avatar quando l'ingresso VP associato è al di sopra del livello di comando VP (con isteresi) o il contattore VP associato è una logica alta (11 °C). L'ingresso di comando VP fornisce un comando di stop all'avatar quando l'ingresso VP associato è sotto il livello di controllo VP (con isteresi) o il contattore VP associato è una logica bassa (9 °C).
-
Logica negativa: la logica è invertita rispetto alla configurazione della logica positiva. L'ingresso di comando VP fornisce un comando di marcia all'avatar quando l'ingresso VP associato è sotto il livello di comando VP (con isteresi) o il contattore VP associato è una logica bassa (11 °C). L'ingresso di controllo VP fornisce un comando di stop all'avatar quando l'ingresso VP associato è al di sopra del livello di comando VP (con isteresi) o il contattore VP associato è una logica alta (9 °C).
L'impostazione della modalità di comando VP determina se la pompa funziona sulla base di un comando VP separato o combinato.
-
Controllo separato: se uno dei due stati degli ingressi di comando VP è impostato su On, l'ingresso di comando VP fornisce un comando di marcia all'avatar .
-
Combinato: entrambi gli ingressi di comando VP basati sulla logica di controllo VP, l'isteresi di comando VP e le impostazioni del livello di controllo VP devono fornire un comando di marcia all'avatar .