DOCA0270IT-01

Accensione dell'isola

Per accendere l'isola:

  1. Collegare il bus coupler a un'alimentazione da 24 V.

    L'isola entra nella fase pre-operativa. Una volta completato l'avvio e applicate tutte le impostazioni, l'isola entra nello stato operativo.

    NOTA: È possibile entrare e uscire dalla modalità Test usando gli strumenti digitali negli stati pre-operativi e operativi.
  2. Verificare che il LED PWR sia accesso e verde fisso, a indicare che l'alimentazione è attiva e che l'isola è operativa.

Bus coupler EtherNet/IP™

 

Bus coupler PROFINET®

 

Bus coupler PROFIBUS®

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?