DOCA0270IT-01

Protezione elettrica

Valori impostazioni di protezione elettrica

Nome impostazione Intervallo valore Valore predefinito Incremento
Ritardo sgancio corrente di terra 0,1-1,0 s 1 s 0,1
Livello sgancio corrente di terra

20–100%* FLA

50% 1
Livello allarme corrente di terra

20–100%* FLA

50% 1
Ritardo sgancio sbilanciamento fase di corrente - Avvio 2-20 s 2 s 0,1
Ritardo sgancio sbilanciamento fase di corrente - In funzione 2-20 s 5 s 0,1
Livello sgancio sbilanciamento fase di corrente 10-70% 20% 1
Livello allarme sbilanciamento fase di corrente 10-70% 10% 1
Ritardo sgancio perdita fase di corrente 0,1-30 s 3 s 0,1
Livello sgancio perdita fase di corrente 80% 80%
Sequenza fase di corrente
  • ABC
  • ACB
ABC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?