Cablaggio modulo interfaccia di tensione
Fare riferimento alle linee guida seguenti e agli schemi di cablaggio dell'avatar TeSys per cablare il modulo interfaccia di tensione (VIM).
Il modulo interfaccia di tensione è dotato di un punto di collegamento attraverso un connettore con terminale a molla singolo e rimovibile per l'immissione delle misurazioni della tensione di rete. Il connettore è posizionato sulla parte superiore del modulo.
Cablaggio del VIM per applicazioni trifase
Numero pin, |
Identificazione terminale |
Segnale |
---|---|---|
1 |
L1 |
Tensione fase 1 |
3 |
L2 |
Tensione fase 2 |
5 |
L3 |
Tensione fase 3 |
Cablaggio del VIM per applicazioni monofase
Numero pin, |
Identificazione terminale |
Segnale |
---|---|---|
1 |
L1 |
Linea o neutro |
3 |
L2 |
— |
5 |
L3 |
Neutro o linea |
-
Rimuovere il connettore con terminale a molla. Si trova sulla parte superiore del modulo, dietro al connettore del cavo piatto.
-
Consultare la tabella precedente ed eseguire i collegamenti elettrici con il connettore VIM. Vedere Cablaggio accessori per informazioni su tipi e dimensioni dei cavi.
-
Reinserire il connettore con terminale a molla nella parte superiore del VIM.