DOCA0270IT-01

Eventi di SIL stop

NOTA: Livello di integrità della sicurezza secondo la norma IEC 61508.

TeSys island registra i seguenti eventi di stop gruppo SIL per i gruppi SIL 1–10:

  • Non ancora nello stato SIL Stop

  • Stato SIL Stop raggiunto

  • Problema di cablaggio, nello stato SIL Stop

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?