DOCA0270IT-01

Caricamento del file di progetto sull'isola

Il software SoMove con TeSys island DTM consente di importare un file di progetto creato con lo strumento Configurazione di controllo motore. In alternativa, è possibile usare il software SoMove per creare un nuovo TeSys island e generare il file di progetto senza essere collegati al TeSys island .

Dopo aver creato il file di progetto e acceso l'isola, è possibile collegare il PC che esegue il software SoMove alla porta di servizio sul bus coupler o collegare un Wifer alla porta di servizio e comunicare tramite Wi-Fi. TeSys island DTM dispone di un meccanismo di scansione integrato che rileva i TeSys island disponibili sulla rete. Una volta completata la scansione, è possibile utilizzare il comando Individua dello strumento per attivare un indicatore LED visivo sull'accoppiatore bus del TeSys island corretto. Dopo aver effettuato la connessione a TeSys island , utilizzare il software SoMove per caricare il file di progetto per il TeSys island al bus coupler.

Attenersi ai passaggi indicati nella tabella seguente per caricare il file di progetto.

Caricamento del file di progetto sull'isola

Passaggio

Azione

1

Avviare il software SoMove .

2

Collegarsi a TeSys island .

3

Fare clic su Memorizza nel dispositivo.

4

Selezionare il file di progetto da caricare sul bus coupler dal PC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?