DOCA0270IT-01

Esecuzione di un reset alle impostazioni di fabbrica

È possibile eseguire il reset del sistema TeSys island alle impostazioni di fabbrica riportando il bus coupler alle condizioni predefinite. Ciò consente, ad esempio, di accedere rapidamente alla modalità test quando si costruisce o modifica un'isola.

TeSys island accetta un comando Reset di fabbrica dallo strumento digitale (TeSys island DTM o OMT) con controllo esclusivo quando il sistema è in modalità pre-operativa, test o evento minore.

Dopo aver ricevuto un comando Reset di fabbrica, TeSys island :

  1. Elimina i seguenti file:

    • file di contesto di sistema (attivi, in attesa e SDP, se presenti)

    • file SEDP (inclusi quelli attivi, in attesa o di aggiornamento)

    • file degli utenti

  2. esegue un riavvio automatico

NOTA:
  • Quando il file degli utenti viene eliminato, tutti gli utenti aggiunti vengono rimossi. Inoltre, viene eseguito il reset della gestione del gruppo e della password amministrativa ai valori predefiniti.

  • Il comando Reset di fabbrica non cancella i file di registro.

Uso del DTM di TeSys island

Per eseguire un reset di fabbrica mediante l'TeSys island DTM, attenersi alle istruzioni seguenti:

  1. Nel TeSys island DTM, selezionare Dispositivo > Reset di fabbrica.

  2. Fare clic su OK per eseguire il reset di fabbrica.

    • L'isola avvia la procedura di reset.

    • Il LED PWR sul bus coupler è giallo.

    • I LED sul resto dei moduli lampeggiano in verde.

Uso dell'OMT di TeSys island

Per eseguire un reset di fabbrica mediante l'OTM, seguire le istruzioni seguenti:

  1. Fare clic sul pannello Opzioni ammin.

  2. Espandere la sezione Impostazioni di sistema.

  3. Fare clic sul pulsante Ripristina impostazioni di fabbrica.

  4. Fare clic su OK per proseguire il reset di fabbrica.

  • L'isola avvia la procedura di reset.

  • Il LED PWR sul bus coupler è giallo.

  • I LED sul resto dei moduli lampeggiano in verde.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?