Collegamento del tablet e utilizzo dell'OMT
La sezione illustra come collegare il tablet al bus coupler di TeSys island . Per eseguire questa procedura, l'isola deve trovarsi sulla rete ed essere in grado di comunicare con il tablet mediante una connessione wireless o cablata.
Una volta stabilita la connessione con il bus coupler, è possibile accedere al OMT.
Eseguire i passi seguenti per collegare il tablet al OMT:
-
Immettere l'indirizzo (formato: https://xxx.xxx.xxx.xxx) del bus coupler nel browser Web del tablet per accedere all'OMT in esecuzione sul bus coupler.
NOTA: I browser consigliati sono Chrome o Safari. -
Se viene visualizzata la pagina "La tua connessione non è privata":
-
Fare clic sul pulsante Avanzate.
-
Fare clic sul collegamento Procedi a xxx.xxx.xxx.xxx (non sicuro) per continuare.
Risultato: nella schermata viene visualizzata la schermata di accesso all'OMT.
-
-
Alla prima connessione, inserire
admincome nome utente eschneider18come password. -
Fare clic su Collega.
Risultato: verrà richiesto di modificare la password.
-
Inserire
schneider18come password. -
Inserire due volte la nuova password e fare clic su Invia.
NOTA: Le password devono contenere almeno 10 caratteri, almeno un carattere alfabetico e uno numerico.
Una volta effettuato l'accesso, la finestra del PANNELLO DI CONTROLLO viene visualizzata nella schermata principale di OMT. Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere a PANNELLO DI CONTROLLO, la finestra Vista avatar viene visualizzata sullo schermo di OMT. Il nome dellaTeSys island connessa viene visualizzato nella parte superiore del banner di stato. Vengono visualizzati anche la data e l'ora e il tipo di controllo concesso. Vedere Tipo di controllo.
Tipo di controllo
|
CONTROLLO COMPLETO |
Questo tipo di accesso viene concesso al primo utente che accede a TeSys island . Questo utente dispone del pieno controllo del sistema. |
|
SOLA LETTURA |
Questo tipo di accesso viene concesso a tutti gli utenti che accedono al sistema mentre un altro utente è connesso con l'accesso CONTROLLO COMPLETO. Agli ulteriori utenti viene concesso l'accesso in sola lettura, poiché solo un utente alla volta può disporre del controllo completo. |
La schermata Home dell'OMT visualizza le informazioni seguenti:
-
Il numero di allarmi critici e non critici
-
Un indicatore che lampeggia in rosso quando la modalità Test o Forzatura è attiva.
-
Il messaggio Hello, che conferma l'avvenuto accesso al sistema
-
L'opzione per disconnettersi dall'OMT
-
Un punto interrogativo (?) su cui è possibile fare clic per ottenere assistenza
La schermata Home dell'OMT fornisce l'accesso a una serie di pannelli pensati per le attività. Selezionare il pannello desiderato facendo clic sul pulsante corrispondente nel lato sinistro della schermata:
- Pannello di controllo (
vedere la sezione Pannello di controllo)
- Vista avatar (
vedere la sezione Pannello Vista avatar)
- Vista isola (
vedere la sezione Pannello Vista isola)
- Diagnostica (
vedere la sezione Pannello Diagnostica)
- Monitoraggio energia (
vedere la sezione Pannello Monitoraggio energia)
- Impostazioni (
vedere la sezione Pannello Impostazioni)
- Opzioni amministratore (
vedere la sezione Pannello Opzioni amministratore)