DOCA0270IT-01

Modifica della password

Per modificare la password OMT dopo l'accesso a OMT, procedere come segue:

  1. Fare clic sul collegamento Salve (collegamento utente) nella parte superiore del pannello principale OMT.

    Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo PREFERENZE UTENTE e IMPOSTAZIONI ACCOUNT.

    Preferenze utente

  2. Nella finestra di dialogo IMPOSTAZIONI ACCOUNT fare clic su Cambia password.

  3. Immettere la password corrente.

  4. Immettere due volte la nuova password.

  5. Fare clic su Invia.

NOTA: Le password devono contenere almeno 10 caratteri, almeno un carattere alfabetico e uno numerico.

Modifica della password

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?