DOCA0270IT-01

Pannello Monitoraggio energia

Il pannello Monitoraggio energia consente di accedere a monitoraggio della tensione, monitoraggio dell'alimentazione e monitoraggio dell'energia per il sistema e per ciascun avatar TeSys™.

Il monitoraggio della tensione è disponibile solo per l'avatar di sistema. Per gli avatar, Tempo d'uso è disponibile per Energia attiva ed Energia reattiva per max quattro canali.

  1. Fare clic sul pannello Monitoraggio energia.

  2. Selezionare l'avatar.

Il pannello consente anche di azzerare i contatori di monitoraggio facendo clic su Azzera.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?