DOCA0270IT-01

Accensione dell'isola

Per accendere TeSys island , seguire i passaggi indicati nella tabella seguente.

Accensione dell'isola

Passaggio

Azione

1

Collegare al bus coupler un'alimentazione a 24 V CC. L'isola entra in una fase pre-operativa dopo aver completato l'avvio.

2

Controllare gli indicatori visivi sul bus coupler. Vedere TPRBCEIP: LED bus coupler

  • Il LED PWR sul bus coupler, che indica lo stato dell'alimentazione e del sistema, deve emettere una luce verde fissa.

  • TPRBCEIP : il LED MS, che indica lo stato del bus coupler, deve emettere una luce verde lampeggiante, a indicare che l'isola non è stata ancora configurata.

  • TPRBCPFN : il LED BF, che indica un sistema del bus coupler non funzionante, deve emettere una luce rossa, a indicare che l'isola non è stata ancora configurata.

  • TPRBCPFB : il LED COM, che indica lo stato del bus coupler, deve emettere una luce rossa aciclica (due lampeggi rapidi al secondo), a indicare che l'isola non è stata ancora configurata.

TPRBCEIP: LED bus coupler

TPRBCPFN: LED bus coupler

TPRBCPFB: LED bus coupler

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?