DOCA0270IT-01

Sottocorrente

La funzione Sottocorrente rileva un consumo di corrente inaspettatamente basso durante lo stato funzionamento. Questa condizione viene tipicamente associata ai motori in esecuzione libera e senza carico, ad esempio in caso di rottura di una cinghia o un albero della trasmissione.

Se abilitata, questa funzione di protezione svolge le funzioni seguenti:

  • Segnala un allarme sottocorrente quando la corrente di fase media rimane sotto il livello allarme sottocorrente specificato.

  • Se il motore è nello stato funzionamento, attiva uno sgancio sottocorrente quando la corrente di fase media rimane sotto il livello sgancio sottocorrente specificato, per un periodo superiore al ritardo sgancio sottocorrente specificato.

Sgancio e allarme sottocorrente

I1

Corrente monofase

I2

Corrente bifase

I3

Corrente trifase

A

Cm

B

Iavg ≤ Livello allarme sottocorrente

C

Iavg ≤ Livello sgancio sottocorrente

D

Stato funzionamento

E

Allarme di sottocorrente

F

sgancio sottocorrente

T

Ritardo sgancio sottocorrente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?