DOCA0270IT-01

Connessione al DTM di TeSys™ island

È possibile effettuare la connessione a TeSys island mediante l'indirizzo IP IPv4 predefinito sul bus coupler con il software SoMove che esegue il TeSys island DTM. Il PC deve trovarsi nella stessa sottorete come indirizzo IPv4 predefinito del bus coupler. La modalità di indirizzamento predefinita di TeSys island è DHCP. In modalità DHCP, è possibile raggiungere l'isola usando l'indirizzo IP predefinito di 10.10.0.1 e la maschera di sottorete 255.0.0.0.

Procedere con il collegamento a TeSys island con la procedura software SoMove per utilizzare il TeSys island DTM.

Se si preferisce collegarsi a TeSys island mediante l'OMT, eseguire la procedura di connessione con l'OMT.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?