DOCA0270IT-01

Condizioni di esercizio

TeSys island è progettato per funzionare alle condizioni seguenti. Altre condizioni possono essere valide per moduli specifici come descritto nella relativa scheda tecnica, disponibile all'indirizzo www.se.com/tesys-island .

  • Temperatura ambiente 40 °C

  • Motore 400 o 480 V

  • Umidità 50%

  • Carico 80%

  • Installazione orizzontale

  • Tutti gli ingressi attivati

  • Tutte le uscite attivate

  • Tempo di funzionamento 24 ore/giorno, 365 giorni/anno

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?