DOCA0270IT-01

Scheda micro SD

I bus coupler di TeSys island sono dotati di slot per schede micro SD. TeSys island conserva i file nella scheda micro SD per la funzione di FDR (fast device replacement, sostituzione rapida del dispositivo) e per il backup del software/firmware dal dispositivo e dai file di registro.

NOTA: le dimensioni consigliate per la scheda micro SD per il bus coupler di TeSys island sono 4 GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?