DOCA0270IT-01

Server FDR

Prerequisiti:

  • Il PLC deve essere di marcaSchneider Electric™.

  • Il server FDR deve essere configurato sul PLC.

  • Le impostazioni FDR dei servizi Ethernet devono essere abilitate nel TeSys island DTM

NOTA: Questa opzione è consigliata solo nei casi di mancato utilizzo della scheda SD o di impossibilità di lettura o scrittura della stessa.
PERICOLO
Rischio di folgorazione, esplosione o archi elettrici
Scollegare l'apparecchiatura da tutti i circuiti di alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento su di essa o all'interno di essa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Quando si sostituisce solo il bus coupler in un'installazione esistente, è possibile sostituire il bus coupler direttamente, senza utilizzare l'OMT per recuperare le informazioni dal bus coupler esistente, né immettere le informazioni sul bus coupler sostitutivo. In caso di sostituzione del solo bus coupler, i passaggi 1, 2 e 6 non sono necessari.

  1. Connettersi al bus coupler esistente tramite OMT per ottenere il relativo nome di rete.

    1. Fare clic sull'icona Impostazioni.

    2. Fare clic su Avatar di sistema.

    3. Fare clic su Impostazioni bus di campo.

  2. Acquisire il nome di rete del bus coupler esistente (necessario durante la configurazione del bus coupler sostitutivo).

  3. Disconnettere ogni tipo di alimentazione dall'isola.

  4. Rimuovere il bus coupler esistente dalla guida DIN e installare il modulo sostitutivo seguendo le istruzioni in "Installazione del bus coupler nel manuale di installazione di TeSys island .

  5. Accendere l'isola e inizializzare il procedimento di avvio. Attendere che i LED diventino verdi, aspetto che indica l'ingresso dell'isola nella fase operativa. Il processo di avvio richiede circa due minuti.

  6. Connettersi tramite OMT e impostare il nome rete del bus coupler sostitutivo come segue:

    1. Fare clic sull'icona Impostazioni.

    2. Fare clic su Avatar di sistema.

    3. Fare clic su Impostazioni bus di campo

    4. Immettere il nome rete del bus coupler. Deve essere lo stesso nome rete assegnato al bus coupler da sostituire.

    5. Fare clic su Salva.

    6. Fare clic sull'icona Pannello di controllo.

    7. Fare clic su Riavvia sistema. Viene visualizzata una finestra di dialogo. Osservare le precauzioni indicate prima di continuare.

  7. Fare clic su OK per riavviare il sistema, iniziando il processo di avvio dell'isola. Osservare i LED sul bus coupler fino a quando diventano verdi, aspetto che indica l'ingresso dell'isola in stato operativo. L'indirizzo IP e la rete diventano effettivi al termine del riavvio. Il processo di avvio richiede circa due minuti.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?