DOCA0270IT-01

Topologie di rete Ethernet

TeSys island può essere utilizzato in una topologia a stella o anello. TeSys island supporta il Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), un protocollo di rete che costruisce una topologia logica senza loop per le reti Ethernet. RSTP è abilitato per impostazione predefinita nell'avatar di sistema.

NOTA: Occorre collegare gli switch gestiti esterni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?