DOCA0270IT-01

Cablaggio bus coupler

L'alimentazione di controllo di TeSys island è realizzata mediante un connettore con terminale a molla a 2 pin singolo rimovibile sulla parte superiore del bus coupler. Il connettore è predisposto per collegamenti a 24 V e 0 V. Per cablare il bus coupler:

  1. Rimuovere il connettore con terminale a molla dalla parte superiore del bus coupler.

  2. Consultare la tabella e le figure seguenti per effettuare i collegamenti di alimentazione.

  3. Reinserire il connettore con terminale a molla nella parte superiore del bus coupler.

  4. Collegare il/i cavo/i del bus di campo al bus coupler. Collegare i cavi Ethernet del bus di campo allo switch Ethernet a 2 porte sui bus coupler TPRBCEIP e TPRBCPFN. Collegare il cavo PROFIBUS-DP alla porta DB-9 sul bus coupler TPRBCPFB.

  5. È possibile collegare un cavo RJ45 alla porta servizio sui bus coupler TPRBCEIP e TPRBCPFB per la comunicazione con gli strumenti digitali.

    La porta servizio sul bus coupler TPRBCPFN è destinata all'utilizzo temporaneo solo durante la messa in servizio e la risoluzione dei problemi.

Connettore con terminale a molla del bus coupler

Cablaggio bus coupler

Il passo tra i pin è di 5,08 mm.

Cablaggio bus coupler

Fusibile: 3 A tipo T

  1. L'alimentatore da 24 V CC del bus coupler deve avere un valore nominale SELV. Installare l'alimentatore nello stesso pannello o armadio di TeSys island .

  2. Utilizzare un solo alimentatore (24 V, 3 A) per un TeSys island .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?