DOCA0270IT-01

Specifiche tecniche

Specifiche di TeSys island

Larghezza fino a 112,5 cm
Moduli fino a 20 moduli, a esclusione del bus coupler e dei moduli interfaccia di tensione
Solo bus di campo PROFIBUS: limite dimensioni dati ciclici Dimensioni massime di 240 byte possibili
Consumo energetico per sistema 3 A o 72 W massimo
Corrente di carico massima per starter 80 A, 37 kW, massimo
Tempo di aggiornamento dati interni 10 ms
Montaggio Guida DIN metallica, orizzontale o verticale
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?