DOCA0270IT-01

IP Allowlist

IP Allowlist consente di configurare un Elenco di controllo di accesso (ACL) degli indirizzi IP autorizzati a comunicare con il bus coupler.

Per abilitare e configurare le impostazioni di IP Allowlist consentiti per il sistema, procedere come segue:

  1. Nel pannello Opzioni ammin, fare clic sulla freccia per espandere la sezione IP Allowlist.

  2. Modificare le impostazioni di IP Allowlist su Abilita.

  3. Fare clic sul segno più per aggiungere un nuovo indirizzo IP.

  4. Immettere indirizzo IP e netmask.

  5. Fare clic su Salva.

IP Allowlist

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?