DOCA0270IT-01

Esci da modalità forzatura

Una volta completate le attività nella modalità Test, uscire manualmente dalla modalità Forzatura per ripristinare lo stato operativo nell'isola:

  1. Fare clic sul pannello Vista diagnostica.

  2. Fare clic sul pulsante Esci da modalità forzatura.

    Esci da modalità forzatura

  3. Viene visualizzata una finestra a scomparsa. Fare clic su Sì per confermare che si desidera uscire dalla modalità Forzatura.

Conferma Esci da modalità forzatura

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?